This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:保护

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242997/tpa3255-protection

器件型号:TPA3255

您好、专家!

我只是想确认一下我对  TPA3255保护功能的理解是否正确。  

我看到了第9.4.1.3节。 由于一根扬声器导线意外接地,放大器可以保护扬声器。 不过、 放大器上的输出级是否会在输出器件发生故障时失效防护? 例如 输出晶体管可能发生故障、从而对扬声器施加致命的直流电压。  

我看到了 器件上的全局故障关断保护。 我的理解是这将涵盖其中。 我是否理解正确? 或者是否建议使用扬声器保护电路来适应这种情况?

此外、我看到过此 E2E 帖子:
TPA3255:TPA3255中的扬声器直流保护-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

基于上述客户在 E2E 帖子中得出的上述结论、他似乎会 继续使用继电器、以100%安全的 方式处理 TPA 芯片所有可能会损坏 扬声器的故障模式。

请帮助确认。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好!

    我们的放大器具有防止直流输出到扬声器的机制、此外、如果输出端发生直流、也会触发保护。

    如果发生输出晶体管故障、将不会输出任何内容。

    太棒了

    杰西