尝试使用 PW-PLAY 播放音频时、几乎没有音频。 发生这种情况时、我们收到错误消息、
器件上电、断电至加载程序0 (调优模式)
,这表明智能放大器正在进行硬件和软件重置,然后重新加载固件。 进一步调试后、我们发现寄存器0x24在该复位之前设置为0x04、因此以某种方式发生了 TDM 时钟错误、从而触发了重新加载/复位。 我们不确定导致此 TDM 时钟错误的原因;何时触发、为什么?
我们注意到的另一个有趣现象是、寄存器0x08设置为0x4c、即字长为32位、时隙宽度为16位。 当我们在 PPC3的"Device Control"中明确地将这些寄存器设置为32位并播放32位音频时、这种方法有何可能? 即使如此、凭借这些设置、我们仍然可以通过 Aplay 直接体验硬件。