This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770YFFEVM:TAS2770YFFR EMI/EMC 和 LC 滤波器查询

Guru**** 2924180 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2770, TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1233050/tas2770yffevm-tas2770yffr-emi-emc-and-lc-filter-queries

器件型号:TAS2770YFFEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2770TAS2780

在前面的设计中、我们使用具有4 Ω 和8 Ω 扬声器的半音频放大器、并且我们正在观察 RE/CE 故障(使用8 Ω 扬声器)、但对于4 Ω 扬声器、该故障是通过的。

 

我们尝试了多次迭代测试、例如添加输入电容器、更改电容器值和更改输出铁氧体值、以解决 EMI 问题、但未观察到此类改进。

 

由于我们计划使用 TAS2770YFFR、我们已使用近场探头执行了 EMI 预扫描测试。 请查看随附的 PPT、其结果表明 TAS2770YFFR 音频放大器 EVK 套件用于8 Ω 扬声器测试。

 

我们希望收到您的意见/建议、这样我们就不会在 EMI 测试期间遇到问题。

 

此外、请建议哪个输出电路更适合作为音频放大器(OUT_P& OUT_N)输出、从而能够提供更好的 THD 和更少的 EMI 问题(LC 滤波器或铁氧体/0Ohm 电阻器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TAS2770YFFR-EMI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的文档、以获得有关此器件上 EMC/EMI 布局的帮助信息。

    e2e.ti.com/.../TAS2781-PCB-Layout-for-EMC.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您提供 PCB 布局 ppt。

    对于 TAS2770音频放大器、是否有关于 EMC 的任何特定布局指南? 此外、如果执行了该音频放大器、您能否分享该放大器的4 Ω 和8 Ω EMC 结果?

    哪个输出电路更适合用作音频放大器(OUT_P& OUT_N)输出、从而能够提供更好的 THD 和更少的 EMI 问题(LC 滤波器或铁氧体/0Ohm 电阻器)?

    此致、

    P·卡拉里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    TAS2770的引导线是相同的。  唯一真正的差异是 IV SNS、它应该不会影响 EMI/EMC。   

    通过使用具有更大 Q 值的实际电感器、您总能获得更好的性能、但封装尺寸会增加...

    我将检查 EMC/EMI 结果并回复给您。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    另外、您能否检查如果我们将扬声器从4 Ω 更改为8 Ω、是否需要更改原理图(例如输入电源)?

    此致、

    P·卡拉里亚

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    很抱歉耽误你的时间。  附件为 TAS2780的 EMI/EMC 结果。

    e2e.ti.com/.../Lab_5F00_126_5F00_TAS2780_5F00_EMI_5F00_Results_5F00_2_5F00_16.pptx

    至于负载和 EMI/EMC、您可以在8欧姆的情况下获得更好的结果。  较低的功率很可能产生较少的发射和较好的 THD+N。  我没有您的原理图、但您需要两倍于电源的4欧姆电流、因此请考虑这一点。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您提供 EMI 结果 ppt。 我们已经讨论了4欧姆与不同扬声器瓦特的共享结果。  

    基于此、我们有以下查询:

    1.您能否共享 Default_Settings.ppc3和 Optimal_Settings.ppc3 配置文件? 以便我们可以自行检查。

    2.对于幻灯片47 (RE | FB 滤波器|最佳配置| 10W)水平极化、PK+裕度超出限值~2dB。 那么、对于能够在30MHz 频率下降低功率级别的硬件或软件是否有任何改进?  

    3.另外、能否了解一下 TI 团队对8欧姆扬声器是否进行了相同的 EMI 测试? 如果是、您能否分享结果?

    此致、

    P·卡拉里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    我们没有8欧姆负载的结果。  请给我一些时间来为您收集一些答案。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您是否获得了与我的问题相关的任何信息/答案?

    此致、

    P·卡拉里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth

    Jeff 已经在外面呆了几天、我将在明天讨论这个问题并提供进一步的反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    我向之前执行该测试的人核实过、并确认我们仅在4欧姆下进行了测试。 不过、如前所述、在该主题中、可以预期在8欧姆等更高的负载阻抗下提高发射性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的确认。

    您能否提供测试中使用的.ppc3文件?  

    另外、对于幻灯片47 (RE | FB 滤波器|最佳配置| 10W)水平极化、PK+裕度超出限值~2dB。 那么、对于使用4欧姆扬声器在30MHz 频率下降低功率级别的硬件或软件是否有任何改进?

    此致、

    P·卡拉里亚

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Parth、

    我已经将 ppc3文件附加到该消息。

    可以修改 FB 滤波器、以便在相关频率 范围内实现更高的衰减、从而至少将观察到的发射降低一点点。 如您所见、与 FB 滤波器相比、截止频率要低得多、因此 LC 滤波器可获得更好的结果。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用 工程师

    e2e.ti.com/.../Default_5F00_Settings.ppc3

    e2e.ti.com/.../Default_5F00_Settings_5F00_DG_5F00_10W_5F00_4ohm.ppc3

    e2e.ti.com/.../Optimal_5F00_Settings.ppc3

    e2e.ti.com/.../Optimal_5F00_Settings_5F00_DG_5F00_10W_5F00_4ohm.ppc3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您提供.ppc3文件和改善 pk+裕度的建议。  

    此致、

    P·卡拉里亚