This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:可通过1通道 PBTL 实现100W 的峰值功率

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242578/tas5825m-peak-100w-possible-by-1ch-pbtl

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5828M

尊敬的专家:

我的客户想知道 TAS5825能够输出多少功率。

是否可以在以下条件下获得100W 的功率;

输出:1通道 PBTL

IMP:3~4 Ω

THD: 大约30%

 

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Youthei MIYAOKA

    恐怕 TAS5825M 无法支持这样高的输出功率。

    TAS5828M 可满足您的要求、其规格如下:

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     邱伟

    我说的是100W、但我想说峰值100W。 在数据表中、它似乎可以接近100W。 我的理解不正确吗?  客户表示他们可以获得高达30%的 THD。  

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyaoka 您好。

    我稍后会回复您。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyaoka 您好。

    我说100W,但我想说峰值100W。 在数据表中、它似乎可以接近100W。 我的理解不正确吗?  客户表示他们可以获得高达30%的 THD。  [/报价]

    是的、您的理解是正确的。

    根据数据表中显示的以下测试数据、TAS5825M 可达到100W、THD 为10%。

    Br.

    魏秋。