This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A-Q1:DOUT1无信号输出

Guru**** 2782435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243005/pcm3168a-q1-dout1-has-no-signal-output

器件型号:PCM3168A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM3168PCM3168A

尊敬的专家:

我们将 PCM3168用作产品的音频 ADC。 原理图和软件配置如下所示。 我们确认软件已通过 I2C 总线写入 PCM3168、但 DOUT1没有任何输出信号。 您能帮助检查 SCH 和软件配置、并告诉我们如何解决该问题吗? 非常感谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogers、

    感谢您与我们联系。 原理图和代码片段看上去一切正常。 主机控制器向 PCM3168A 提供了哪些时钟值? 是否可以包含屏幕截图? 我想首先检查编解码器是否接收到预期的时钟频率。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    I 捕获的 LRCKAD 和 BCKAD 的波形截图(SCKI)如下所示

         LRCKAD-48kHz

       BCKAD (SCKI)时钟-12.288MHZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogers、

    也请分享 DOUT 的屏幕截图。 ASI 配置。 我假设其余寄存器是默认设置。 应该是正确的。 是否在其他电路板上看到"DOUT 上无值"的行为?  

    所有时钟均来自主机控制器。 您能否探测编解码器的电源轨以确保器件正确供电?  

    此致!
    安德鲁