This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:最大电流消耗

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236144/tlv320dac3100-max-current-consumption

器件型号:TLV320DAC3100

 TLV320DAC3100的 AVDD、DVDD、HPVDD、SPKVDD 和 IOVDD 各自电源轨的最大工作电流消耗是多少

8欧姆扬声器小于1W、2W 输出和最大 HP 增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavesh:

    我可以计划在下一周内对此进行测试、但这将是一个针对单个器件的测试、不同器件之间可能存在一些差异。
    您提到了最大 HP 增益、但8欧姆时为1W、2W、是否意味着您会同时使用两个放大器(SPKR 和 HP)?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我对该变化很满意、因为我需要使用数字来计算系统功耗。
    您正确的 SPK 和 HP 不会同时出现。

    此致

    巴哈维什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhavesh:

    明白了、我很快就会回来做进一步的测试计划。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊凡,
    您能告诉我什么时候可以获得结果吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhavesh:

    我针对1W 情况进行了一些电流测量:

    1瓦
    AVDD 2.51mA
    SPVDD 268mA
    HPVDD 5.05mA
    IOVDD 0.021mA
    DVDD 3.92mA
    总计 279.501mA

    该 EVM 由 USB-5V 供电。 我没有捕捉到2W 的值、因为正如您在数据表图4-11和4-12中看到的那样、这实际上是过高的 THD+N 水平(>15%)。

    如果您有 EVM、您还可以针对任何其他配置运行测量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师