This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:替代 CS42L51的数字路由/混合功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242943/tlv320aic3262-digital-routing-mixing-function-to-replace-cs42l51

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104

您好!

 我的客户想要找到解决方案来取代 CS42L51的数字路由/混合功能:

 TLV320AIC3262或其他 TI 编解码器能否支持该功能? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3262和 TLV320AIC3104也同样适用于该应用。 我们还 在 TI 网站上提供了交叉参考搜索、可以在查找 TI 替代器件时使用。

    此致、

    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    1.我查看了 AIC3104产品说明书,没有看到任何数字混频器,例如:模拟输入+ I2S 输入到数字输出。 您能帮助解释如何设置吗?

    2.我看到 AC3262 GUI 中有3个 ASI 接口。 这意味着我们可以在它的 miniDSP 中处理3路数字音频信号吗?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.我相信您说的是您的客户希望将其模拟信号与 DAC 的输出进行混合。 使用 AIC3104、您能够从 PGA 和 DAC 获取输出、如下所示。 这可以回答您的问题吗? 如果您需要具有 miniDSP 的器件、则可以使用 AIC3262器件。

    2.可以,您可以在 AIC3262上的 miniDSP 中处理3个数字音频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syndey:

     我同意 AIC3104可以从中的模拟输入+ DAC 输出模拟信号。 但是、如何将该混合信号输出到 I2S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    AIC3104不支持将混合信号路由到 I2S。 很抱歉没有理解器件要求。 如果不需要 D 类放大器、AIC3262和 AIC3256仍然是很好的替代部件。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特