请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5431-Q1 尊敬的 TI:
对于音频放大器、我选择了 TAS5431-Q1放大器、该放大器适用于汽车应用、在4欧姆电阻条件下具有3W 负载。 请告诉我、可以将5V 电源连接到 PVDD 引脚、如果可以连接5V 电源、效率会是多少?
此致、
赛卡尔 D
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
对于音频放大器、我选择了 TAS5431-Q1放大器、该放大器适用于汽车应用、在4欧姆电阻条件下具有3W 负载。 请告诉我、可以将5V 电源连接到 PVDD 引脚、如果可以连接5V 电源、效率会是多少?
此致、
赛卡尔 D