This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:Cirrus CS8422替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4190, DIX4192, SRC4392, SRC4382, SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244081/src4382-cirrus-cs8422-alternative

部件号:SRC4382
主题中讨论的其它部件:DIX4192、 SRC4392、SRC4190

您好!

我们是否有 Cirrus Logic 提供的 CS8422替代产品? 它是 EOL。

此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise、  

    CS8422 是32引脚设备,SRC4382是48引脚设备,因此它不是引脚对引脚兼容的( SRC4382也与 SRC4392和 DIX4192兼容。)

    另一个选项是  28引脚 SRC4190或 SRC4192、 由 3.3V 单电源供电。 无论是哪种方式、他们都需要进行一些电路板修改。

    请告诉我是否可以提供任何帮助。

    此致、

    阿拉什