This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706:最大和最小封装尺寸

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242551/pcm2706-max-and-min-package-size

器件型号:PCM2706

大家好、

我们提供了此封装的典型值、即7mm 和9mm、此数据的最大值和最小值是多少?

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    感谢您与我们联系。 我已经联系了 我们的制造团队、并将 收到他们的回复。

    此致、

    悉尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    包装和制造团队 回复说,他们将能够在下周提供这一信息。 感谢您的耐心。

    此致、

    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    谢谢! 可用时请进行更新。

    B&R

    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    器件主体的范围为6.8-7.2mm、带引线时的范围为8.8-9.2mm。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特