This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251:TPA3251在上电和断电期间有噪声

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243055/tpa3251-tpa3251-tpa3251-has-a-noise-during-powering-up-and-down

器件型号:TPA3251

上电和断电期间存在噼啪噪声、波形如下所示:

黄色:扬声器

绿色:AMP_NRST

  • 输出 SE 配置。
  • 所有输出通道上都会出现噪声。
  • 将 C-START 电容器并联增加0.82uF、没有改善、断电时有时会出现杂音。

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jude Ma。

    我稍后会回复您。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jude Ma。

    黄色波形是 差分输出信号? 它似乎 叠加了音频组件。 您还能帮助收集空闲状态(无音频输入)的波形吗?

    正常情况下、SE 模式下加电和断电期间会有一个直流阻断电容器充电和放电过程、因此 SE 模式下无法避免上电和断电的 POP 声音。 如果要避免它、可以使用 BTL 模式。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    黄色波形为 SE 输出信号、空闲状态波形(无音频信号输入)如下所示:

    是否可以使用以下围绕输入和输出的适当电路来降低噼啪噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jude Ma。

    您的音频输入似乎有一些噪声。

    您提到的原理图可能会很有用。 待机控制下拉时、A 将为高电平、然后输出电容器将 通过三极管而不是扬声器放电。  

    您可以使用一个简单的电路板尝试一下。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    是的、输入噪声是 本底噪声。