This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:请查看原理图

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244313/tpa3118d2-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA3118D2

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPA3118D2-Q1绘制了他们的原理图。 您能评论一下吗?

e2e.ti.com/.../TPA3118D2_2D00_Q1_5F00_230703.pdf

1. PLIMIT:输出电压6.3V 限制

2.增益/SLV:20dB 增益

3. RINN、RINP、LINN、LINP 各有15K 串联电容器。 可以移除15K 电阻器吗?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡斯

    原理图似乎没有问题。

    15K 电阻器在输入上似乎不必要。

    电阻器变化可能会导致输入不平衡。

    谢谢。

    杰西