This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:40W 左右的早期削波

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244623/tas6424-q1-early-clipping-around-40w

器件型号:TAS6424-Q1

嗨、大家好!

我正在使用 TAS6424-Q1处理汽车音频放大器、它在 PVDD 上以25V 电压供电、数字输入由96KHz@24位 I2S 供电、增益电平为4 (但3不变) PWM 频率为2.11MHz

我的问题是、输出削波在40W@4欧姆、而不是数据表上声明的50-55W、这是怎么回事? 我应该检查什么?

提前感谢

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克劳迪奥

      40W 确实很低。

      请首先检查您的电源是否支持此最大功率。 如果电源正在限制电流、PVDD 电压将下降、无法保持25V。

      请使用示波器捕获输出波形和 PVDD 波形、并检查这两个波形的电压值是多少。