This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:输入/输出引脚确认

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245607/tlv320dac3100-q1-input-output-pin-confirm

器件型号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3100

大家好、

我们有关于 TLV320DAC3100的一些问题、我们在规格表中未找到准确的说明。

1. 引脚5、13和14是否只需要连接到相应的 SOC 引脚?

如果未使用、您需要执行上行和下行处理、还是将其保留或悬空?

2.  当 PIN6和 PIN7连接到 SOC 时应该注意什么?  

3. 如果不使用 PIN27和 PIN30、它们是需要上拉和下拉、还是可以保持悬空?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiaoxiang:

    我将对下面的每个问题进行评论:

    1. 引脚5 [DIN]是 DAC3100的数字输入数据、所以它应该被连接到来自 SOC 的数字输出数据。 如果不使用、则可以将其悬空。
      引脚13和14 (AINx)是模拟输入、它们可以连接到 SOC 的模拟输出。 如果不使用、建议使用电容器将交流耦合到 GND、否则保持悬空、并确保 I2C 配置绝不会配置路由到 DAC 的模拟输入。
    2. WCLK 和 BCLK 应像系统中的任何其他时钟信号一样进行路由、某些应用使用串联端接电阻器;除此之外、没有特殊指令。
    3. 如果不使用引脚27和30、则应保持悬空、请勿上拉或下拉、因为这会导致模拟输出短路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师