This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:关于 TLV320AIC3206的寄存器设置

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244980/tlv320aic3206-regarding-the-register-setting-of-tlv320aic3206

器件型号:TLV320AIC3206

你好。 -您好。

我通过 I2S 在 TLV320AIC3206上收到以下音频格式
我想通过 I2S 接收以下音频格式并以模拟形式输出。

立体声 PCM 48kHz 16位

建议使用哪些寄存器设置值?
在文本数据中附加当前寄存器值。

Best regardse2e.ti.com/.../TLV320_5F00_Registrer_5F00_settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要添加一点。

    目前、来自 IN1_L 和 IN1_R LOL 的音频输入。

    我希望 IN1_L 的音频从 LOL 输出、而 IN1_R 的音频从 LOR 输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuma-San、

    感谢您与我们联系。 请参阅 TLV320AIC3206应用参考指南(修订版 B)部分中的示例脚本。 这些应该是回放和录制的良好起点。  

    EVM GUI 还具有一个测试脚本和一个命令行界面、可用于将 GUI 输入记录到 I2C 脚本以在最终应用程序中使用。  

    我希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 - San

    感谢您的答复。
    我查看了参考指南、通过将第0页的地址3F 设置到 D8的值、我可以将音频从 IN1_L 和 IN1_R 输出到 LOL 和 LOR。 我仍然无法将输入从 IN1_L 输出到 LOL、将输入从 IN1_R 输出到 IN1_R。 我应更改寄存器的哪一部分?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuma-San、

    我很高兴看到取得了进展,但我不清楚需要做些什么。  

    我能够从 IN1_L 和 IN1_R 输出音频到 LOL 和 LOR。

    我知道您正在尝试将 IN1_L 和 IN1_R 这两个输入路由到 LOL 和 LOR。   

    我仍然无法将输入从 IN1_L 输出到 LOL,并将输入从 IN1_R 输出到 IN1_R。

    您试图将这些信号路由到什么位置? 这似乎与以前的引述相矛盾。 布线所需的模拟输入寄存器可在参考指南中找到(见下文)。

    我鼓励您即使未使用 EVM、也将 GUI 用作参考。 GUI 的模拟输入部分提供了良好的路由选项可视化指南、并将鼠标悬停在选项上会显示该功能的寄存器位置。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁·杰克