This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:适用于10Vrms 以上输入的解决方案

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244663/pcm6240-q1-solution-for-input-over-10vrms

器件型号:PCM6240-Q1

尊敬的专家:  

我的客户有一个问题、即是否可以处理输入20Vrms。

我了解模拟输入高达14.2V? 因此我认为这似乎是不可能的。 但如果有任何解决方案、请告诉我。

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Youhei,

       对于差分 或单端输入、PCM6240-Q1无法处理20Vrms (即28.284V 峰值)。 它可处理10VRMS 差分信号(14.142V 峰值)和 5VRMS 单端信号(7.071V 峰值)的输入电压。  所以,是的,你是对的,这是不可能的。

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ore-San

    谢谢你。 是否有任何建议可以处理20Vrms 而不是 PCM6240-Q1? 实际上不需要 Q1。 必须采用4通道解决方案。

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhei,  

    我不建议使用20Vrms 输入信号。 您可以浏览我们的产品系列、了解是否有任何 ADC 适合您的应用: www.ti.com/.../overview.html

    此致、  

    矿石