This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:关于集成式和基于通道的增益补偿双二阶

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244847/tas6584-q1-about-integrated-and-channel-based-gain-compensation-biquads

器件型号:TAS6584-Q1

尊敬的专家:

数据表中提供了"TAS6584-Q1提供了集成的基于通道的增益补偿双二阶滤波器"。

这句话有三个问题。

1. 每通道可使用多少个双二阶滤波器?

2.是否可以使用此配置一个简单的 HPF/LPF?  

3.是否可以 在操作过程中更改滤波器系数?  

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MIYAOKA

      前两个问题可以从 PPC3中找到答案。 每个通道只有一个 BQ、 有多种滤波器可供您选择。

     最后一个问题、您可以这样做。 只是不建议在播放状态下更改它们。 由于您需要更改任何参数、因此您需要更改多个寄存器值。 使用 I2C、您需要逐一进行更改。 在这个过程中,如果你仍然在播放音乐,你可能会听到奇怪的声音。