This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:噪声(非 THD+N)与功率间的关系

Guru**** 2468570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244842/tpa3223-noise-not-thd-n-vs-power

器件型号:TPA3223

尊敬的专家:

我的客户觉得>50uV 的输出噪音很高。 数据表的"特性"中所描述的输出噪声小于100uV。

我知道100uV 是大功率时的最大值、因此在客户用例中不是很高的值。

客户正在考虑100Wx2ch 解决方案。 那么、相对于功率、是否有任何数据输出噪声(不是 THD+N)? 或者、请以100Wx2ch 为单位告诉我噪声级别。

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MIYAOKA-San

      大多数时间、噪声仅在空闲状态下进行测试。

      当器件播放大功率时、混合在一起的信号太多。 除了来自器件或背景的噪声外、基本信号还会有大的高阶谐波、并且会有来自 MOS 开关的失配谐波。 恐怕无法将它们与噪声信号隔离、它们全部混合在一起。 如果您将它们加在一起、检查噪声+谐波的总计值、这实际上就是 THD 的情况。

     因此、如果您知道在发挥大功率的过程中客户测试噪声会怎样、您可以告诉我们、我们将检查我们可以做什么。