This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:MS 引脚保持低电平时 IC 是否可以启动?

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244826/pcm1863-can-the-ic-start-while-ms-pin-is-held-low

器件型号:PCM1863

LPA 团队、您好!

我的客户询问该 IC 是否启动。

启动 IC 时、MS 引脚是否可以保持低电平?

数据表指示如下。

谢谢。

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Luke、  

    根据数据表、MS 应保持低电平以启动 R/W。 启动 IC 时、如果电压保持在低电平、则没有问题。

    此致、

    矿石