This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:AIC3204初始化的时钟源

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244622/tlv320aic3204-clock-source-for-initialing-aic3204

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

 我的客户设计了 AIC3204、但其主机无法读取 AIC3204的 I2C 地址(0x30)。 AIC3204是否需要时钟(MCLK 或者……) 作为参考时钟来处理 I2C 通信? 或者我们必须检查 AIC3204是否还没有准备好工作? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您与我们联系。 TLV320AIC3204将响应 I2C 地址001 1000 (0x18)。

    客户是否正在使用 EVM? I2C 地址0x30是 EVM 上的 USB 转 I2C 桥接器的正确地址。   

    此致!
    安德鲁