This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC320AC02:TLC320AC02IFN 器件上没有定位孔、那样好吗?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243140/tlc320ac02-there-are-no-locating-holes-on-the-part-of-tlc320ac02ifn-is-that-good

器件型号:TLC320AC02

您好,

我们订购 TLC320AC02IFN 的器件、  该器件上没有定位孔。

能不能建议一下器件是否好?

谢谢。  

Gloria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gloria,

    感谢您与我们联系。 请允许我在此处花点时间联系团队提供指导。  

    与此同时、您能提供包装顶部的图片吗?

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请检查封装顶部、如数据表所示、应该有两个孔、但只有1个。

    谢谢。

    格洛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gloria,

    感谢您添加信息。 我已经联系了我们的包装团队、但是由于明天的美国节假日、反应很慢。 我希望能够在星期三再次与您联系。

    但是、我可以确认此螺纹中的器件与我可以访问的封装图不匹配。 您是否从 TI.com 或授权经销商处购买了这些器件?  

    如果您怀疑您有假冒器件、请遵循" 反假冒|质量政策和程序"中的步骤 、 通过我们的 客户支持中心创建新问题

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们从 DigiKey 购买了这些器件。

    谢谢。

    格洛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gloria,

    包装团队回到我身边,似乎是注塑机的圆圈。 我们 预计空穴会正常存在。

    由于这些器件来自经批准的 TI 供应商(DigiKey)、因此这些器件应该是优秀的。  

    不过、如果您认为需要检查 TI 器件的真实性、最安全的选择是遵循您的直觉并提交 TI 假冒问题查询。

    此致!
    安德鲁