This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:方向、PLL1、&98.304MHz

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1234515/src4392-dir-pll1-98-304mhz

器件型号:SRC4392
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

我有2个 SRC4392在相同的24.576MHz MCLK 下运行。  

  1. 端口 A (192kHz I2S 从器件)=> SRC => DIT (48kHz、96kHz 或192kHz)
  2. Dir => SRC =>端口 A (192kHz I2S 从器件)

我按照 DS (P=2、J=8、D=0)中的建议配置 PLL1、以获得98.304MHz。  一切都在48kHz 和96kHz 下运行良好、但在192kHz 下、锁定是零星的、接收通道状态完全跳过;有时是正确的、有时是随机的。  

如果我将 PLL1更改为110.592MHz (P=2、J=9、D=0)、192kHz 音频看起来可以正常工作。

DS 状态

寄存器0x0F 至0x11用于对 DIR 内核中的 PLL1进行编程。 PLL1将 DIR 基准时钟源乘以一个过采样率、这个速率足以满足 AES3解码器操作

然后提供尽可能接近98.304MHz 的计算量。  

如果 PLL1被设定为另外一个频率、这是一个神奇频率并产生后果吗?

谢谢。
乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon、您好!

    DIR 基准时钟可以是满足 PLL1设置要求的任何频率: (时钟×K)/P = 98.304MHz 。 这个频率是在内部 设置的、您可以根据您的参考时钟选择系数以满足该要求。 请注意、数据表 建议"低抖动晶体振荡器生成 MCLK 和 RXCKI 输入的时钟源、以实现最佳性能。 通常、应避免使用锁相环(PLL)时钟合成器、除非它们是为低时钟抖动而设计和/或指定的。

    我 想您修改后的系数更适合 它看到的实际时钟 、从而适合上面给出的公式。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表不清楚是否要求98.304MHz。  如果非常强烈地意味着它通过具有建议的乘数表来实现98.304MHz 并产生误差、但是该语句

    PLL1将 DIR 基准时钟源乘以一个过采样率、这个速率足以满足 AES3解码器操作

    还意味着具体频率不重要、只是它足够高、能够支持所需的过采样。

    我的时钟信号直接来自50ppm 晶体谐振器、因此时钟上的精度和抖动应该不是问题。

    我想我发现了导致 DIR 松锁的问题(可变流信号路径恶化)的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、数据表仅在该公式中提到98.304MHZ、没有其他解释。  此部件是一个成熟部件、 我 无法找到 此部件的任何其他文档。

    很好的是、您发现 信号路径降级是 问题的根源、如果您有更多的发现、请在此处分享它。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否真的只是输入信号衰减?

    大约3年前、我试图让192/200 kHz (所有较低的 FS 都可以)工作、但没有成功。 只有通过单独的 PLL 调优、我才能使它起作用、但如果我更改输入源(与前一个有一些 ppm 时钟差异)、我必须再次调优它、因此它对我的应用来说是无用的。

    现在我们目前使用的 CS8422刚刚结束生命,所以我再次喜欢 SRC4392 -也许有人发现了我没有发现的东西。
    根据数据表、它应该可以正常工作、但不是...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Christian、我认为这个问题与您的 CLKS 相关。 我记得 当我在 EVM 上使用 PLL 时,我在一台 SRC 设备上工作过,在所有频率下都可以正常工作,但当使用外部 SCK 时,它存在较高频率的问题。 我记得在 AP (我的 clk 源)中添加一些随机抖动解决了问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的提示-但这怎么可能呢?

    在我的用例(FPGA 是提供所有时钟的 I2S 主设备)中、SCK 是"仅" I2S 位时钟、我非常确定 SRC4392在 SPDIF 接收端发生故障、正如我对 PLL1寄存器的测试所示。 对于每个 SPDIF 源和 每个单独的 SRC43以及每个组合、我都让它只能通过调整 PLL1寄存器来工作-如果您有未知的源、这是不可用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    假设基准时钟是 稳定的  24.576MHz、 当 J=8时、它应该起作用-

    您是否捕获了 CLKS 并在 J=8和 j=9的两种情况下将两个边沿的相对位置进行了比较、 以找到一些提示或数据点?

    您是否会添加任何缺失的信息(或对下图进行任何更正)、只要我们掌握了正确的应用和问题图片即可。

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、就像上图所示。
    再说一次:

    -这是一个多通道系统的一部分

    -所有其他通道工作完美,时钟真的很干净,抖动很低

    -电源超级静音

    - SPDIF 输入信号看起来很好,同样在192k 和200k

    -使用 CS8422而不是 SRC4392 在所有采样率下都能很好地工作

    -仅当 SPDIF 采样率为192kHz 或200kHz 时才会出现问题

    -根据源和系统时钟(系统间25ppm 的差异),只有 PLL1的单独调整才有用

    但是: 个人调优是不可能的、因此到目前为止、SRC4392对我们来说是不可用的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢发送这些信息,让我来看看,并与我的同事讨论它,并将在星期二回到你.

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下 、如果您说"这是多通道 系统的一部分、 所有其他通道都运行良好"  、您的意思是在192K 时只有一个通道出现问题、而在192K 时其他通道正常?

    我们不能 确定 从 PLL1 到 PLL2的路径内正在发生什么... 如果个别调优不是您的问题, 以下是一些进一步调试的建议:

      对于一个给定的输入采样速率、PLL2的最大可用输出时钟速率由内部逻辑估算。 它可以  在寄存器0x13处读取。  同时检查引脚11和12。  只有当 AES3解码器和 PLL2都指示一个锁定条件时、锁定输出(引脚11)才有效。 您可能需要监视 表1中更多的 GPO 引脚。  

    一个建议或测试是  以更高的频率(x2)运行 FPGA 、看看它是否适用于48K、96K 和192K。 我们的猜测是、它应该可以在无需针对192K 进行 PLL 调优的情况下工作。 对于相同的令牌、将输入时钟从24.576MHz 降低到一半、 很可能 会导致96k 的 fs 也不起作用。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的关注!

    多通道系统:

    -该系统是一种模块化音频系统,有多个插槽"立体声模块"

    -这些插槽配有模拟输入模块(24位 ADCs, ADS127L01 )和/或
     用于光学 SPDIF 输入的数字输入模块(直到现在使用 CS8422)

    -整个系统正在以高达200 kHz 的采样率运行

    - FPGA 是 I2S 的时钟主控,具有相同的时钟线(带端接)
      至所有模块

    基本的时钟源是低抖动振荡器

    -现有的通道(和示波器测量)显示我们的时钟是干净的
      并且稳定、我们可以轻松达到 ADC 的规格以及 CS8422的噪声规格
      和 THD

    因此、关于您建议使用更高的 MCLK、这是不可能的、因为频率为25.6MHz
    我们已经接近 SRC 的最大值27.7MHz。

    在 I2S 端、我们的时钟速率 ,由 FPGA 提供:

    FS = 200kHz、MCLK = 25.6MHz
    FS = 100kHz、MCLK = 25.6MHz
    Fs = 50kHz、MCLK = 25.6MHz
    FS = 25kHz、MCLK = 12.8MHz

    fs = 192kHz、MCLK = 24.576MHz
    fs =  96kHz 、MCLK =  24.576MHz  
    fs = 48kHz 、MCLK =  24.576MHz  
    Fs = 24kHz 、MCLK = 12.288MHz  

    正如 SRC4392数据表显示的那样、这应该不是一个问题、也应该与过采样率相关。

    同样、对于我们系统的/ I2S 端的所有采样率、SPDIF 信号为192或200kHz
    仅在经过 PLL1微调时工作稳定。
    检查寄存器和专用引脚(#LOCK、#RDY)、确认它是 PLL1问题。

    这是如此令人沮丧,所有工作都很好,只有在192k/200k 它失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christian、  

    我们当时想在频率上升高或降低、以便 在 192k 或96k 时看到影响、因为对于该部件来说、增大或减小可能会带来96k 采样频率的一些见解。  

    您可能需要 检查的一点是 、在从模式下、端口不需要主时钟、因为 LRCLK  和 BCK 是 源自 用作串行总线时序主控的外部音频器件的输入。   您可能需要 从端口中删除主器件 、然后查看。  

    这里我们没有电路板可测试这个情况、但即使使用我们的 EVM、我们也可能看不到这个 问题。 如果您愿意、可以将您的板发送给我们、我们可以在结尾处进行尝试、看看可以找到什么。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    >。。   在从机模式下、端口不需要主时钟、因为  
          外部音频源的输入> LRCLK 和 BCK
    >用作串行总线时序主机的设备。
    >因此  您可能需要 从端口中删除主器件 并查看。  

    如果我正确理解了数据表、那么 I2S 端口可能不需要 MCLK、但 方向/ PLL1 需要一些参考时钟、在本例中、它必须是 MCLK (数据表第31页、第2段)、或者 MCLK 物理路由到 RXCKI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、是否有其他具有 SPDIF 输入并使用不同"SPDIF 接收器前端"的 SRC?

    我再次使用 PLL1设置,一旦我找到正确的设置,它就起作用-但再次,仅适用于特定的输入信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的 SRC 是  许多年前设计的成熟设备 、我无法告诉您它们是否使用了不同的前端 。 我猜他们会 使用相同的 SPDIF 接收器前端。

    https://www.ti.com/audio-ic/interface/sample-rate-converters/products.html

    MCLK 没有物理路由到 RXCKI, 如图67的方框图所示,您需要在 PLL1中使用它们中的任何一个。

    此致、

    阿拉什   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、
    我只需将一根线从 MCLK 接到 RXCKI、并选择 RXCKI 作为 PLL1输入、这是一样的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪、我唯一能建议的是将您的电路板发送给我们  、让我们看看我们是否能找出 系统的问题。

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    好的、我可以将这些板送到哪里?

    您需要什么信息?

    它位于具有2mm 接头引脚的70mm x 48mm PCB 上。

    I2S 音频时钟和数据都在这些引脚上。

    I2C 控制被连接至一个板载 ATMega、但是通过2个串行电阻器可实现对它的访问。

    但我只会发送一个模块,如果有人真的努力去看它-密切...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我很快就会离开办公室、并将在7月17日回来。 因此、如果您希望 等到我返回

    我会根据我的日程安排来 解决这个问题、所以可能需要一点时间、但我不承诺我可以解决这个问题、因为我想您已经检查了所有问题、但我可以再试一次。  

    如果您选择发送该消息、   我需要将您的设置图片 以及要 加载 到任何通用 I2C 主器件中的任何脚本、这样我就可以 在设置完成后尽可能减少问题。

    此外、如果有您认为可能有用的特殊电缆发送、请发送。

    此致、

    阿拉什