This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:通过电流感应可存档的诊断覆盖率有多少

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245343/tas6584-q1-how-much-diagnostic-coverage-can-be-archived-through-current-sensing

器件型号:TAS6584-Q1

您好、TI 专家

使用电流感应诊断时、您可以帮助说明诊断覆盖范围吗? 由于放大器的输入是 TDM、因此放大器的输出是用于驱动外部扬声器的电流。

是否可以在相同的输入 TDM 信号下具有相同的输出电流检测结果?

Br

魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weicheng,

    数据表在8.3.2.5.2节中介绍了 SDOUT -TDM 配置。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gregg

    我理解了说明、但我想 知道该 SDOUT-TDM 的诊断覆盖率、您能帮助澄清一下吗?

    Br

    魏城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weicheng

      恐怕我们无法完全理解您的问题、尤其是"诊断覆盖"代表的问题。 您能对这些问题更加具体一点吗?

    Unknown 说:
    可以在相同的输入 TDM 信号下获得相同的输出电流检测结果?

    对于这个问题、使用 TDM 输出电流检测结果肯定没有问题。 如数据表所述、器件将电流检测数据放在 TDM 数据的前四个时隙中。