This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5713:DRC 控制

Guru**** 2952540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244579/tas5713-drc-control

器件型号:TAS5713

大家好、

我们客户的问题之一、您能提供一些故障排除建议吗?

我正在尝试在 TAS5713上对 DRC 进行编程。  

该文档说明阈值采用9.23格式、其他系数采用3.23格式。

我注意到芯片手册中的阈值参数获取没有明确提及,当使用 GUI 仿真时,我  

已将 db 转换为9.23格式,但结果值与 GUI 显示的值不同。同时,3.23转换  

软化滤波器和攻击和释放的值是不正确的。我想知道这些参数的计算公式

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy

    某些参数不会直接从客户输入的值转换。

    它将用于计算相应的 DRC 参数、所有计算都将由 GUI 自动完成。

    无需确认值和 GUI 输出参数。

    塔克

    杰西\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的深入了解。 请查看以下反馈。

    我想,我不能再这样做了。" 我想知道的是如何计算 DRC 参数、我想知道的是 GUI 如何计算 DRC 参数

    当我对 DRC 进行编程时、我不能总是使用 GUI 来知道我需要填入控制 DRC 的寄存器的值、这是不可取的、因此指令的 DRC 部分、即 DRC 参数计算方法、就是我需要知道的、 芯片手册中没有提到这一点。 芯片手册中只有 DRC 参数必须以3.23或9.13格式输入

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amy

    我会通过电子邮件回复您。

    THKS

    杰斯