This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204EVM:与 Raspberry Pi 连接相关的系统时钟输入

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244409/pcm4204evm-system-clock-input-regarding-interfacing-with-raspberry-pi

器件型号:PCM4204EVM
主题中讨论的其他器件:PCM4204

尊敬的团队:

我正在进行基于 PCM4204的原型设计、

我现在希望 PCM4204在从模式下工作、因此它需要一个系统时钟输入(24.576Mhz)。

但 RaspPi 不提供此频率时钟信号。

参考该线程、MCK/BCK/LRCK 之间的相位无关紧要、  

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/504731/pcm1781-or-any-i2s-dac-clock-sources

我想知道能否使用另一个外部时钟作为 MCK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于即将到来的假日、请预计在一周结束前收到回复。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 允许直至一周结束时收到回复。  

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位无关紧要——但分频后的时钟(BCLK、LRCLK)必须与 MCLK 同步。 如果要在从机模式下使用 PCM4204、那么任何提供 MCLK 的器件都需要同时用作其他两个时钟(以及数据)的源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy、我在几天前就使其工作了。

    实际上、我 以 24.576MHz 的频率设置一个外部振荡器作为 MCLK、

    BCLK 和 LRCLK 时钟来自我的 Pi、该时钟设置为3.072Mhz 和48kHz。 (F_BCLK = 64 * f_lrclk)