This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:同步使用2个 TAS2563

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2563YBGEVM-DC, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244778/tas2563-synchronously-use-of-2-tas2563

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TAS2X63EVM、、 PPC3-EVM-MB

同步使用2个 TAS2563的最佳方式是什么? 我们有相应的应用手册吗?`

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    我们的一些器件具有带同步引脚的主模式和从模式、但该器件没有此功能。 我认为最好的方法是并联连接两个芯片、使它们能够接收相同的 I2S 信号和功率。 我觉得芯片里没有足够的噪声来进行模拟调制、因为这些芯片接收的是相同的数据、对应的数字信号会被同步。 放大器输出可能不同步的唯一方法是它们接收不同的 智能放大器配置文件。

    如果您可以分享此配置的应用、我可能会提供一些更具体的建议。

    此致、

    简福寿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:  

    谢谢! 应用程序是智能手机。  

    Ciao  
    汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在这种情况下 、执行我上面提到的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    此外、评估使用2个 TAS2563的立体声应用需要什么?  
    选项1:2*TAS2x63EVM 可以正常工作、对吗?  
    方案2:PPC3-EVM-MB+2*TAS2563YBGEVM-DC ->此选项带来了哪些其他功能?  

    谢谢再见  
    汉诺  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方案2实际上是最好的选择、因为一个  TAS2563YBGEVM 板有2个采用立体声配置的芯片。 如果您选择了选项1、您应该将2个电路板连接在一起、为它们分配单独的 I2S 地址、然后通过 USB 将其中一个电路板连接到 PC。 在这种配置中、每个电路板都需要电源、因为电源不能通过连接器共享。

    如果您还有任何问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kian、您好。如果 TAS2563YBGEVM 上有两个芯片、则只需要一个子卡(PPC3-EVM-MB+TAS2563YBGEVM-DC)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    是的、这是正确的。 一个 PPC3主板可同时处理这两个芯片