This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:如果器件在检测到非 PCM 后自动使 DIR 静音?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246449/pcm9211-if-device-will-automatically-mute-the-dir-after-detecting-non-pcm

器件型号:PCM9211

大家好、

我有一个与此主题相同的问题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650937/pcm9211-automatically-mute-the-dir-in-case-non-pcm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=non-pcm#

此主题未得到响应。 那么我启动一个新主题来问这个问题:PGM9211是否会 在检测到非 PCM 后自动使 DIR 静音? 数据表中是否有任何说明(我未找到)

谢谢

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    不、它不会单独使 DIR 静音。 该器件的设计可确保非 PCM 检测将发送中断、SoC 可使用该中断通过复位信号或寄存器写入将器件静音。 请参阅第7.3.8.6.8节

    此致、
    J·麦克弗森