This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:DAC 输出 LPF 和差分到单端缓冲器的设计评审

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244939/pcm1690-design-review-for-dac-output-lpf-and-differential-to-single-end-buffer

器件型号:PCM1690

尊敬的 TI 工程师:

我们将使用 PCM1690、并应用数据表第35页中的 DAC 输出 LPF 和差分至单端缓冲器(如下所示)。

以上面的为例 、假设我们项目电路中的 OPAMP 是单电源5V、那么电路和我的问题如下。

  • 问题1:基准电压(BIAS_G1)连接是否正确? 或者 R9G1 (4.7k)之后的 BIAS_G1网络应该 与 R1G1的节点(7.5k)和 R11G1 (560R)连接?
  • 问题2:似乎应在 OPAMP 同相输入端和接地端之间添加一个反馈电容器680pF、对吧?
  • 问题3:电路是否有任何其他注释?

提前感谢。

此致、

--

马钜德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jude、您好:

     原始原理图具有两项功能:差分至单端操作、同时可用作有源低通滤波器。  您的连接似乎不正确。

    请遵循数据表中所示的原理图连接方式。  

    您始终可以在 TINA_TI 中对电路进行仿真、下载地址为 TI.com。 您还可以下载运算放大器模型或 TINA 中的内置模型、并每当您不确定自己的连接时进行完整性检查。

    下载 TINA-TI

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA%20TI

    运算放大器的 TINA 模型

    https://www.ti.com/product/OPA2134?keyMatch=OPA2134

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的答复。

    我已按如下所示更新了电路、连接是否正确?

    此致、

    犹德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真结果如下、-3dB 截止频率约为43kHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请忘记以上错误探测点的仿真。

    仿真结果为截止频率53kHz、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jude:  

    您的电路 和仿真输出看起来正确。 如果您有任何其他问题、请联系我们。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sydney,非常感谢您的答复。