This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 PCM 到 I2S 转换器编解码器 IC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49370, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245655/looking-for-pcm-to-i2s-converter-codec-ic

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

您好  

我们需要互连2个具有 I2S 和 PCM 音频输出的器件、我找到了 完全符合我们要求的 LM49370 I2S/PCM 桥、但现在它已停产。 请帮助我找到适合以下用例的编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rineet:

    感谢您与我们联系。 只要器件具有至少2个 ASI 总线、我们的许多器件就将支持该功能。  

     TLV320AIC3106 是进行搜索的良好起点。 一条总线可以配置为 I2S、而辅助总线可以配置为另一个 PCM 方案。 (请参阅第10.3.2节"数字音频数据串行接口"和以下章节)

     

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢! 稳定时间。

    使用 TLV320AIC3106吗?我们可以在处理器1和处理器2之间传输音频吗?

    谢谢  

    里内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew Jackiw

    我们正在寻找 I2S 到 PCM 转换器、  

    预期值等类似情况。 但从数据表来看 、我希望 TLV320AIC3106不会在两个处理器之间传输音频数据。 请推荐一个可用作 BLE 和蜂窝网络之间桥梁的器件

    谢谢  

    普纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reneet 和 Puneeth:

    根据您的解释、我了解您正在尝试让应用程序中的 BTLE 和蜂窝处理器以两种不同的格式传输音频。 您打算使用音频编解码器来转换/翻译音频格式。

    简而言之、我们的编解码器不能用作两种格式之间的桥梁。

    澄清了 I2S 为  PCM 格式。 您指的 PCM 格式是什么? 您试图在哪两种 PCM 格式之间建立联系? 如果您能提供相关信息、例如方框图或路由列表、采样率、格式以及从站/主站、我们可以了解是否可以解决这些问题。

    由于以下配置、AIC3106仅在两个模块使用相同的 PCM 格式(例如 I2S)时有效。  

    否则、根据我的理解、使用两种不同的格式需要两个音频串行接口(ASI)。 编解码器(如 AIC3262)可以使用不同的采样率和格式运行两条独立的 ASI 总线。 但是、从一种音频格式转换为另一种音频格式通常需要比 miniDSP 中使用的处理器更大的处理器。

    我希望这一点得到澄清。  

    此致!
    安德鲁