This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100 LC 滤波器影响

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247586/tlv320dac3100-tlv320dac3100-lc-filter-influence

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

对于此类系统 TLV320DAC3100 DAC+PA。 有一个公式可用于计算后扬声器输出规格中 LC 滤波器电路的截止频率。
根据特定的截止频率、我们可以计算电感和电容的组合。
我们的问题是、如果同一截止频率可以对应不同的 LC 组合、不同 LC 组合的影响会有何差异?
例如、如果我们需要44kHz 的截止频率、L 可以使用22uH 或47uH、但相应的电容器不同。 对于不同的 LC 组合、是否会对其他性能参数产生任何影响? 例如 EMC 性能? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuang:

    更改滤波器元件值时的主要影响是 Q 因子、通常较低的电感器和较高的电容器值会导致较高的 Q 因子、可能会导致截止频率处出现峰值、而较高的电感器和较低的电容器值会导致较低的 Q 因子并具有更好的阻尼。

    您可以参阅此计算器工具并尝试不同的组件值: www.ti.com/.../LCFILTER-CALC-TOOL

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师