This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:不回放时扬声器发出音调噪音

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242040/tas5717-pitch-noise-from-speaker-when-no-playback

器件型号:TAS5717

尊敬的先生:

我们  使用 TAS5717的 USB 免提电话已供货超过5年。 扬声器应挂在监视器下方、因此用户可以与扬声器相距20~40cm。

最近、我们的最终用户报告说、我们的扬声器具有音调噪音、当没有播放时、在小型办公室内的声音达到30cm 时可以听到。

我个人听到了那个噪音,把扬声器放在离我30厘米远的地方。 如果间距噪声落在3~4kHz 的范围内、则更明显。

请告知引起节距噪声的原因。

噪声不是宽带噪声或白噪声。 它是特定频率下的俯仰噪声。 每个退回的器件具有不同的间距频率。

下面是在消声室中距离扬声器传感器10cm 处对3个返回单元进行的 SPL (声压级)测量。

您可以看到3个单元具有3种不同的间距频率、在消声室中均可达到0dBSPL 以上。

注:

-消声室本底噪声约为+30dBA @ 1KHz。 这意味着在10cm 处、间距噪声可高达48dBSPL。

SPL 曲线中的900Hz 峰值是来自消声室的噪声,我们可以暂时忽略它。

我们已经阅读了本论坛所报告的一些噪音问题、并注意到两个可能与我们的噪音问题相关的观察结果:

PWM OUT+和 OUT-未对齐。

2.寄存器0x11/12/13/14处的操作模式未正确设置。

对于#1、我们测量了 PWM 信号并且观察到没有明显的信号失准。 但是、录制的视频显示上升/下降沿(用红色矩形标记)实际上在左右抖动。 TAS5717没有展频功能、因此我们认为 PWM 信号应处于固定频率。  

下图显示了 C1= OUT+、C2 = OUT-和 M1 = C1-C2。

M1仍显示方波、上升/下降沿抖动除外。

对于#2,我们发现我们的设置与数据表不同,0x11 = 0x77、0x12 = 0x7F、0x13 = 0x77和0x14 = 0x7F。

MCLK 看起来不好。 由于 TAS5717具有内部 PLL、我们认为它的影响是最低的。

注:

我们将黄金采样与 MCLK 相似、但没有明显的间距噪声的示例进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的 OUT+和 OUT-以及 TAS5717参数的录制视频。

    e2e.ti.com/.../PWM-Signal.mp4

    e2e.ti.com/.../TAS5717_5F00_Parameters.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试更新:

    我们尝试在 I2C 信号中使用 TAS5717 EVK 和跳线来读回寄存器0x11/12/13/14。

    我们 分别获得了0x77/7F/77/7F。

    然后、我们使用 EVK 写入 AD 模式参数、后跟0x50 = 0x00。 我们还尝试了 BD 模式参数。

    两项测试都未消除俯仰噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们随后使用 EVK 编写 AD 模式参数,后跟0x50 = 0x00。 我们还尝试了 BD 模式参数。

    然后、我们使用 EVK 写入 AD 模式参数、后跟0x05 = 0x00。 我们还尝试了 BD 模式参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的问题和详细分析。

    以下几件事可能会有所帮助:

    1、电源状态如何出现噪声时、电源上是否有噪声。

    2. MCLK 看起来很脏,你能帮助确认其他 I2S 时钟吗? 我们可以看到它们的比率是否正确。

    关于 PWM 抖动、如果它们可以在相同的空间中抖动、则无法输出差值。

    您能否共享您的原理图、pvdd、负载电阻、器件的增益配置。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    1、电源状态如何出现噪声时、电源上是否有噪声。

    我们测量了 PVDD 的 FFT、PVDD 中没有类似的俯仰噪声频率。 因此、我们认为噪声不会通过 PVDD 耦合。

    由于间距频率也在不同 TAS5717之间变化、我们认为它与电源布局或设计无关。

    我们还测量了两个工厂内免提电话(不是3个返回单元)、并且在2个单元中的1个单元上发现了俯仰噪声。

    一个单元在~4.5KHz 时的间距噪声为100uV。 而另一个单元根本没有俯仰噪声。

    工厂内单元1:

    工厂内装置2:

    我们交换了两个部件中的 TAS5717、发现俯仰噪声跟随 TAS5717 (不是 PCBA)、俯仰角移至3KHz、

    带1号单元的2号工厂单元 TAS5717:

    2. MCLK 看起来很脏,你能帮助确认其他 I2S 时钟吗? 我们可以看到它们的比率是否正确。

    SCLK 略优于 MCLK。 时钟之间的比率正确。

    3、关于 PWM 抖动,如果它们在同一空间抖动,差异就不能输出。

    从视频中可以看出、抖动也存在于 M = C1 - C2上。 这意味着差异输出到扬声器。

    您是否认为这是引起节距噪声的原因?

    4.能否分享您的原理图、pvdd、负载电阻、器件的增益配置?

    是否有更安全的方法来共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们拆除了返回的3个部队。 我们发现、所有3个单元在不同的频率下都具有略小于100uV 的间距噪声。

    在 TAS5717数据表中、PVDD = 12V 时、VN 的典型值为56uV。 虽然 PVDD 为5V、但我们期望 VN 远低于56uV。

    2. 根据我们的测试交换了两个工厂内单元的 TAS5717、我们发现噪声跟随 TAS5717。 因此、我们认为间距噪声与 PCBA 布局、MCLK 或 SCLK 无关。

    3、我们验证的 PWM 信号(一个 工厂内单元根本没有节距噪音), M = C1-C2信号也抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的分析。

    我们目前的状况如下:

    1.抖动不会产生音调。

    2.间距跟随芯片。  但不确定芯片是否存在差异、有些芯片围绕电路更加稳健。

    我们是否可以尝试从 AP 飞行 I2S 以确认这种现象是否可以消除。

    3.如果你尝试了改变调制模式,似乎你现在正在使用 AD,也许 BD 或其他调制模式可以帮助改善这一点。

    4.可以通过电子邮件给我发送示意图.  jesse-ji@ti.com

    太棒了

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    2.我们将尝试通过 TAS5717 EVK 跳线获取 I2S 数据。

    3.我们会尝试。

    4. 我只需将原理图发送到您的电子邮件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    2.我们将 I2S 数据从 EVK 跳到板上、仍然可以在板上观察到相同频率的相同间距噪声。  
    3. BD 模式也有相同的间距噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否已尝试在我们的 EVM 板上焊接 FAIL 芯片、以确认该问题是否仍然存在?

    如果它仍然存在、恐怕您需要将这些样片发送给我们的 FA 团队。

    可以确认 FAE 的流程。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我们很久以前就已经将 TAS5717 EVK 归还 TI 了。 因此、我们只能从其他 TI EVK 跳线连接 I2S 和 I2C 线路来控制我们的电路板。

    从我们到目前为止的测试来看、噪声很可能是由 TAS5717生成的。 我们会安排发送给 TI 进行故障分析。

    我们是否需要在我们的 FA 请求中引用此讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    #1

    您可以通过以下链接应用新的 EVM 板。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/zh/

    2号

    可以、您可以在 FA 请求中添加讨论。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    从2015年到2022年 TAS5717是否发生任何 PCN 或裸片/工艺变更?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    从2015年到2022年 TAS5717是否发生任何 PCN 或裸片/工艺变更?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    从2015年到2022年 TAS5717是否发生任何 PCN 或裸片/工艺变更?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    从2015年到2022年 TAS5717是否发生任何 PCN 或裸片/工艺变更?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    从2015年到2022年 TAS5717是否发生任何 PCN 或裸片/工艺变更?

    此致、

    CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 CK

    对此、我不是很确定。

    我想您可以向我们的 PCN 团队确认该信息。

    PCN_ww_admin_team@list.ti.com

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。