This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:输入类型和 PLL

Guru**** 2533130 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239982/tlv320adc5140-input-type-and-pll

器件型号:TLV320ADC5140

大家好、

客户提出两个问题。

1.在寄存器页0 0x3c 位7上,可以选择输入类型(麦克风输入或线路输入)。 内部发生了哪些变化?

TLV320ADC5140可以从 BCLK 输入在内部生成 MCLK。 PLL 分频器值由 BCLK 和 FSYNC 之比定义、对吗? 如果是、用户不需要手动调整、对吗? 如果有需要用户 PLL 编程的情况、请告诉我。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi:  

    1.是的寄存器0x3C 中的位7选择输入类型。 至于内部发生的情况、数据表中并未说明。   

    不能、MCLK 或 BCLK 不能在内部生成、它们必须由外部源提供才能使用 PLL 乘法器和除法器、而这 也会影响 FSYNC。 如果需要对您终端的 PLL 进行手动配置、请告知我们、除此之外、 PLL 将在启用后自动同步支持的时钟模式。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我认为差异仅体现在内部放大器的增益上、对吧?

    2.让我澄清一下我的问题。 当器件作为音频从模式工作时、器件只需要 BCLK 和 MCLK、对吗? 然后、PLL 倍频器和分频器被自动设置、对吗?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我在一周结束前对此作出回应。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi,

    1. 让我在本周确认此信息

    2.当器件处于从机模式时,只需要 BCK 和 FSYNC,而当处于主机模式时,器件需要 MCLK、BCLK 和 FSYNC。  是的、您对 PLL 自动配置是正确的。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    考虑到公众假期即将到来。 我将此主题的回复延长到下周。

    此致、

    矿石  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下 寄存器第0页0x3c bit 7设置之间的内部差异: 麦克风 输入或线路输入。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将运行一个 测试、以查看操作0x3C 的第7位以选择麦克风或线路输入 cfg 时的性能差异。 给我到星期二给你一个答复。  

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:  

    我能够使用麦克风输入配置运行测试、以接收线路输入、使用线路输入配置接收偏置麦克风输入、并且两个信号都能够正常传输。 如果在星期二结束前使用这些设置、我需要确认是否可能出现任何问题。   

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    我能够通过我们的 TI 专家确认我的上述测试、您可以为模拟类型信号选择麦克风或线路输入配置、并期望器件正常运行。

    此致、

    Ore.