This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:MM 版本与 MMX 版本之间的区别

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245072/lm4890-difference-between-mm-and-mmx-version

器件型号:LM4890

您好、团队成员:

我对 LM4890MM 和 LM4890MMX 之间的区别有一个简短 的问题。

在数据表中、似乎唯一的区别是卷带尺寸和 SPQ、并且没有其他技术差异。 是这样吗?

在 TI 器件命名规则中、额外的"X"是否总代表卷带的尺寸/数量差异?

这不是一个关键的问题,但作为一个新开始的 NCG 我很好奇。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    正确、MM 与 MMX 版本之间的唯一区别是样片封装(不是器件封装)。 它与 M 对 Mx 类似、但在另一种情况下、它从管变为 T&R。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    非常感谢您的回复!

    此致、
    翡翠