This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M USB 接口

Guru**** 2468490 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, PCM1861, TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243482/tas5828m-tas5828m-usb-interface

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他部件: PCM1861,, TAS5805

您好!

我已经收到 PPC3下载链接、我设计的 PCB 板正在制造中。  

我沿用 www.ti.com/.../tas5828m.pdf (9.2.4单声道(PBTL)系统)原理图、

由于我不熟悉 TI 环境、因此我不太不确定如何将 AMP 连接到计算机以及应该使用哪种接口? 会像 " Adafruit FT232H 破孔- USB C 至 GPIO+SPI+I2C "工作?  

此致

-马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Mayuresh。

    您可以参考以下视频。

    PurePath -控制台3 (PPC3)概述|视频| TI.com

    您还可以参考 TAS5828M 的用户指南。

    TAS5828M 评估模块用户指南(修订版 A)

    此外、您是否应用了 TAS5828M GUI 的访问权限?

    如果没有、请提供您的电子邮件给我。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    感谢您的答复。 我在前面已经谈到了一些资源。 但是,他们没有回答我的问题。 我之前在另一篇文章中也问过这个问题、那就是我们必须有用于 I2C 通信的 TAS5828MEVEM、或者是否有任何替代方案? 原因是、我的 AMP 已经在制造过程中。 一旦我收到它,我会想把它连接到 PC。

    TAS5828MEVEM 目前缺货,甚至其他方面来说,它非常昂贵,因为它会让我在大约500-600+美元的地方,包括关税和其他税。

    如果有任何替代方案、比如"Adafruit FT232H Breakout - USB C to GPIO+SPI2C"、它有 I2C、SPI、这很便宜、可以用、这就是为什么我会喜欢的原因。

    明确的答案会有所帮助。

    PPC3:我可以访问 PPC3。 我的电子邮件是 mayuresh@techmentis.biz

    谢谢
    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

    如果有任何替代方案,如"Adafruit FT232H 中断- USB C 转 GPIO+SPI2C",它具有 I2C 和 SPI,这是一个很便宜的可用且可以使用?

    根据我们以前的使用经验、有两款器件可直接与 PPC3软件搭配使用。 一种是当前 EVM 上的 XMOS、需要烧录正确的代码。  如果您手头有任何其他 EVM、可以使用该板上的 XMOS 与 PC 通信、并使用飞线将 I2S 和 I2C 发送到 TAS5828。

    另一款器件是 TAS1020B、可直接与 PPC3软件搭配使用。 您可以考虑应用 PCM1861/1862/1863/1864/1865 EVM、而且有小型通信板可将 USB 传输至 I2S 和 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    似乎最好的选择是根据可用的 TAS5828MEVM 原理图开发我自己的 miniEVM。 但是、我不想复制整个 EVM、因为:

    1.我已经单独开发了一个 TAS5828 AMP、因此删除了 AMP 原理图、并会使用电缆从外部将 SDA 和 SCL 连接到板。

    2.我还跳过了 SPDIF 和所有相关组件,因为 I2S 数据来自外部源(DSP)。

    3、我还将跳过 LM5155DSSR 组件、因为我不是直接在此板上运行 AMP。

    我附上原理图供您参考。 如果可能、请告诉我这是否可行。 (请参阅随附的 PDF)

    此外、我对与 TCA9406DCUR 相关的 J22和 J23跳线有点困惑。 由于我跳过某些组件,我是否需要这些跳线,还是可以将引脚4和5 (SCL_XMOS 和 SDA_XMOS)从 TCA9406DCUR 直接连接到 AMP? (请参阅随附的图像)

    提前感谢您。

    最佳
    -马尤拉什

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Schematic1_5F00_2023_2D00_07_2D00_06.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

      如果您要构建自己的电路板、则无需 J22和 J23。 它们用于在 EVM 板外部发出/输入 I2C、以控制其他板、或使用其他板来控制 EVM。

      似乎你想要在你的电路板上构建 XMOS。 XMOS 需要刻录在底层程序中才能与 PPC3配合使用。 我们可以提供程序、但无法为您提供编程器。 请确保您可以获得帮助、或许可以向 XMOS 公司寻求帮助。  

      不过、您可以考虑使用其他 EVM 来控制 TAS5828。 等的理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的答复。 不使用 EVM 的唯一原因是我之前问过、即使在使用 EVM 后、我的芯片也将位于外部板上、我仍然需要某种连接器来对其进行编程。 我不介意购买可用于 TAS 设备的连接器。 您是否有此类连接器?  

    此致
    -马尤拉什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

      我们了解您的需求、并且很多客户有类似的要求。

      首先、我们需要了解 PPC3软件是如何控制 TAS5828器件的。 1. PPC3将直接使用 USB 线控 XMOS。 XMOS 将生成正确的 I2C 命令并发送到 TAS5828。 因此、没有直接连接器可以直接将 PPC3与 TAS5828连接。

      对于您的情况、有两种方式:

      1.第一种简单的方法仍然是使用 EVM。 我们已经构建了上面有 I2C 连接器的 EVM、在 TAS5828 EVM 板上有 J10和 J11。 这些 I2C 直接通过 EVM 上的 XMOS。 只需使用飞线将这些 I2C 发送到您自己的 TAS5828板、就可以设置 PPC3的所有连接、对吗?

      2.就像你说的要自己做 XMOS 板一样。 这个问题也许你需要找到 XMOS 的编程器,很抱歉我们不能帮你解决这个问题。

     我想我们的大多数客户会首先选择、这可以为您节省很多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我浏览了 TAS5828M 的数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5828m.pdf?ts=1689155954525&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5828M)、第42页列出了硬件模式下的 AMP 和 PBTL 的原理图。 不建议这样做吗? 因为在数据表中,它说:

    8.5.2硬件控制模式:  

    对于不需要 I2C 寄存器控制的高级灵活性或没有可用的 I2C 主机控制器的系统、TAS5828M 可用于硬件控制模式。 然后、该器件在硬件模式默认配置下运行、并且任何更改都通过硬件控制引脚来完成。 具有相同配置的硬件和软件控制模式之间的音频性能是相同的、但在软件控制模式下、可以通过寄存器访问更多特性。

    然后、它不会列出在 PBTL、硬件模式下运行放大器时的电阻器详细信息。

    我想、这就是我要找的。 我记得当时有人告诉我 必须通过 I2C 才能单声道运行 AMP (PBTL)、但数据表中却显示了其他内容。 我在这里缺少什么吗?

    此致
    -马尤拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mayuresh

      硬件模式下的 PBTL 可以正常使用。 您可以参考数据表的指导。