This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:样片请求

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M, TAS5825MEVM-SB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246391/tas5825mevm-sample-request

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好:)

-

最近告知我可以申请 TAS5825MEVM样片、但我无法选择此商品进行样片购买。

因此、我想询问是否可以 通过这种方式申请 TAS5825MEVM 样片。

-

还没有 PurePath-CMVM、但有一个 TAS2781EVM 、它应该 可以像  我认为的 TAS5825MEVM 上的程序员一样正常工作。 我知道   我需要将 TAS5825MEVM 上的测试引脚用作连接点、因为我无法连接 TAS5825MEVM 上的主连接器

-

非常感谢您提供的所有帮助:)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diederik

      我查看了 sample.com、似乎 TAS5825确实适用。 我不确定您能否登录以下网站、如果不能、您可能需要联系当地的 FAE 来提供帮助。

    https://tisamples.ti.com/order/tisamples/zh/search/?text=tas5825&searchType=

     如果您没有   PurePath-CMVM、则可以尝试通过飞线向 TAS5825EVM 发送3.3V DVDD 电源、PVDD 电源、I2S 信号和 I2C 信号、它也应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:)

    感谢您的答复。

    -

    我可以登录、但搜索"TAS5825M"时、 只能找到 IC、如下所示。

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diederik

      似乎 这个网站的搜索功能设计不是很好。

      请尝试搜索"5825"或"TAS5825MEVM-SB"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:)

    感谢您的答复。

    -

    搜索"5825"时、很遗憾、仍然看不到 EVM、只有 IC。 至于搜索 "TAS5825MEVM-SB"、找不到结果。

    已尝试搜索"ICs"、"Tools"和"Everything"。

    它是否会由于某种原因而受到区域限制? 不管怎样、您是否可以为我注册以  改用 TAS5825MEVM?

    (最好是  TAS5825MEVM、而不是  TAS5825MEVM-SB)

    -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diederik

    通常、您可以与公司的采购或业务部门确认谁是您对应的 FAE、他们或许能够帮助您应对您的情况。

    塔克

    杰西