This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:查询 TPA3131D2

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246610/tpa3131d2-query-for-tpa3131d2

器件型号:TPA3131D2

团队成员

我的客户使用 TPA3131D2驱动扬声器。  

他们发现在 器件上电时将增益配置为32dB 时出现故障(下图是启动波形。 通道1是故障信号)。

  • 如果增加了输入、则 输出电流将达到 OC、峰峰值几乎达到6A。(图2)
  • 如果它们将增益重新配置为26dB、所有异常现象都将消失。

您能否展示自己的见解、为什么会发生启动故障和 OCP? 这些错误有什么解决办法?

谢谢!

e2e.ti.com/.../_4496F64E004E_-_F3979198E89006529F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    在启动期间、可能会出现大纹波电流、从而触发 oc。

    您可以参阅第8.1节、了解如何选择电感器、其中包含帮助计算电流可能存在的公式。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5805m.pdf?ts=1689037311891&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5805M

    由于电感器具有纹波、使流过 MOSFET 的电流高于扬声器、因此最好测量流过电感器的电流。

    2.2uH 非常小、可能会产生高纹波。

    太棒了

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse

    以下材料是客户的调试过程。 实际上、他们提高了电感器的值、但这不起作用。 他们会发现、如果减小电容值、此故障将消失。  

    e2e.ti.com/.../_4496F64E8C4E_-_EE959898CF63F08F8C5406529067C78F0B7A_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    客户使用的电感器的 Isat 值是多少?

    该值会影响纹波电流、但最重要的是电感的 Isat、因为如果流经电感的实际电流过于接近 Isat、电感将降低以使纹波更大。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是电感器参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,哈利

    客户使用的电感器具有如此小的 Isat。 仅2A?

    客户应用的输出功率是多少?

    如果客户可以在输出端测量6A、则该电感器的 Isat 是不够的。

    至少需要使用 Isat 大于6x1.4 = 8.4A 的电感器。

    塔克

    杰西