This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:如何通过改变输入电压来计算输出电压?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247562/drv2700evm-hv500-how-to-calculate-the-output-voltage-by-varying-the-input-voltage

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件:DAC63204

大家好!

目前我使用的是 DRV2700EVM-HV500。 我需要在0到150Vdc 的范围内驱动压电致动器(350nF)。 我将 DAC63204用作我的模拟输入。 我已经设置好 EVM 升压电压150Vdc、 我的问题是、如何在提供电压输入(0至3.3V)时计算输出电压? 积分器在该 EVM 中是如何工作的?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    器件的增益由 GAIN0和 GAIN1引脚设置。 在 EVM 上、它们接地、从而使增益为28.8dB。

    积分器的目的是帮助衰减 PWM 波的较高频率分量。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。 如果我不使用 PWM 信号、是否可以移除积分器部件? 您是否有任何理由将输入电压限制在1.3V (在分压器之后)? 还能增加更多吗?

    此致。