This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:无 DOUT、错误引脚始终为高电平。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245341/dir9001-no-dout-error-pins-always-high

器件型号:DIR9001

大家好!

我无法解决在某些 PCB 上构建的电路、某些 PCB 上可以正常工作、但在另一些 PCB 上、我会在错误引脚上得到恒定高电平。

 

我将 SPDIF 解码为 I2C、然后将其放大、放大器是 MAX98357A。

我发现在不工作的板上的芯片有一个恒定高的错误引脚, BCKO 和 LRCKO 正在运行,但 dout 没有什么输出.

我已将其配置为使用内部 PLL、并选择了左侧通道。

我的引脚上有以下输出:

错误-高

SCKO -跑步

BCKO -跑步

LRCKO -跑步

FSOUT1 -低电平

FSOUT1 -低电平

BFRAME -低

COUT -低

UOUT -低

我认为、正如我在一些在线电路上看到的那样、需要控制复位引脚。

我还担心尝试使用内部 PLL 时出现同步错误、这就是为什么遇到这些问题的原因。 有没有人发现使用内部 PLL 时就是这个情况、而且我应该使用外部晶振来使事情更加准确吗?

有关需要查找什么的任何建议和指针都很好、我的电路随附。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们注意到 LRCKO 波形是20kHz、而 FSOUT0和 FSOUT1为低电平、从我的理解来看、这是不正确的、因为当 FSOUT 0和1为低电平时、LRCKO 输出应该是44.1kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新更新、我可能有点白痴、我编造的测试 TOSLINK 电缆接错了线、

    我修复了这个问题、现在都可以使用新的测试电缆、但我们正在使用的驱动程序板只能使用其中一些电缆。

    我仍然认为我的复位电路是错误的、应该使用 MCP120T-300I/TT 进行控制。

    如果有人同意这一想法、那么很高兴听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    数据表显示它为低电平有效、因此请检查在器件上电时 RSET 引脚是否为高电平。 您可以添加一个按钮开关以将引脚短接至 GND、 从而支持器件复位。

    希望这对您有所帮助!

    -安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我添加了 MCP120T-300I/TT。 在我的重置线路上,这似乎解决了我的问题,感谢您的帮助。