This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:600 Ω 负载。

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248684/pcm2912a-600-ohm-load

器件型号:PCM2912A

您好、PCM2912A 能否在高于0.2Vrms 的电压下驱动600ohm 负载?  

谢谢你:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres、感谢您的支持。

    PCM2912A 数据表指出、该芯片可驱动0.55Vpp 或0.194Vrms 的32 Ω 负载和0.6Vpp 或0.21Vrms 的大于10k Ω 负载(请参阅 数据表第7页底部的表)。 这就意味着 、该器件能够 在这两种电压之间的某处驱动600欧姆的负载、这大约为0.2Vrms。 这是输出衰减器关闭时器件的预期最大电压。

    如果您有任何问题或需要针对您的应用提供器件建议、敬请告知。

    谢谢。

    简福寿