This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:伪负载而非压电负载

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248668/drv2700evm-hv500-a-pseudo-load-instead-of-a-piezo-load

器件型号:DRV2700EVM-HV500

您好!

我的客户有一个 DRV2700EVM-HV500、但当前没有要连接的压电式元件。
似乎需要很长时间才能获得一个压电式元件。
他们想要暂时通过连接伪负载而不是压电式元件来评估 DRV2700EVM-HV500输出。
TI 为此建议使用哪种伪负载?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    您可以通过使用一个47nF 电容器和12欧姆串联电阻器作为负载来模拟压电元件。

    此致、
    J·麦克弗森