请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247641/tas6584-q1-sequential-write
器件型号:TAS6584-Q1大家好、
建议写入或读取一些 DSP 寄存器的顺序读取/写入、如下所示为黄色。
如果我的工具无法处理顺序读取/写入、那么是否可以通过递增寄存器来读取/写入?
例如、在 RTLD 部分中有一个如下所示的寄存器写入命令。
W C0 48 00 00 00 00
是否可以按如下方式进行更改?
W C0 48 00
W C0 49 00
W C0 4A 00
W C0 4B 00
32位宽寄存器:在 DSP 存储器中读取或写入32位宽寄存器时、顺序读取/
建议编写代码。
此致、