This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:TAS5828mevm 无法连接到计算机上的 USB 端口。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246059/tas5828mevm-the-tas5828mevm-cannot-be-connected-to-the-usb-port-on-my-computer

器件型号:TAS5828MEVM

自从我购买 TAS5828mevm 已经将近一个月了,我通常昨天使用它,这可以帮助我调整 EQ 在线,但当我今天早上再次使用它,我无法连接它与我的电脑, 这和我更换的其他两台计算机一样。 我还尝试拔下 J27、J28和 J29插头、有时可以连接到计算机。但是、当我在立体声上收到 I2C 连接时、在初始化期间它再次与计算机断开连接。 请告诉我如何解决这个问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、韩

    您在连接电路板时可以帮助拍摄电路板照片吗?

    我们可以确认 USB 指示灯是否亮起。 我们还可以知道您的板的连接状态。

    BTW、您的 ppc3是否能将初始代码成功刷写到电路板?

    您可以读取下面的几个寄存器、以确认可能会发生什么错误。

    0x68、0x70、71、72、73

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

        目前、TAS5828mevm 已连接到计算机、PPC3工具接口无法识别 USB 器件。

    我已将图片发送到您的电子邮件中、请检查一下、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、目前开发板连接电脑后 D2指示灯非常暗,通常是亮的,但 USB 无法识别。

    2 在 PPC3工具上看不到连接字符、这应该是由于无法识别 USB 设备导致的、因此寄存器相关数据0X68,0X70、71,72,73看不到;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、目前 TAS5828mevm 开发板连接电脑后还不能被识别、D2指示灯很暗。 如果 TWS5828mevm 正常连接到计算机、则 D2指示灯非常亮、但目前无法通过计算机识别 TWS5828mevm 的 USB。

    2 在 PPC3工具上看不到连接字符、这应该是由于无法识别 USB 设备导致的、因此寄存器相关数据0X68,0X70、71,72,73看不到;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、柯城

      从说明来看、问题似乎是由电路板上的电源引起的、或者有时 USB 线也可能引起类似的结果。

      请尝试使用其他 USB 导线。

      另请检查电路板上的5V、3.3V、1.8V 和1V、如果它们都没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经测试了5V、3.3V、1.8V、1V 电压、它们都是正常的。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、柯城

      如果更改 USB 线缆也不起作用、则应该是 XMOS 器件损坏了。 很抱歉、我们可能无法提供帮助。 通常、我们可能需要从外部发送 I2C 以继续使用。 或申请新的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我已更换 USB 电缆、但它也无法连接到计算机。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、柯城

      很遗憾听到这个消息。