Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC24K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC24K
我在音频设计中使用 TLV320AIC3254 (连接到 TI DSP)、并且运行时采样频率为8kHz。 我测量到一个相对较长的延迟、大约为11ms (模拟音频输入(编解码器)-> McASP 到外部 DSP ->在 DSP 上环回->模拟音频输出(编解码器)。
我需要明显降低此环路的延迟(<2-3ms)(它只是一个测试环路、用例要求不同 TLV320AIC3254芯片上的 ADC 和 DAC 转换都具有低延迟)
您能提供有关如何降低 TLV320AIC3254的音频延迟的建议吗?我理解、Σ-Δ 转换器需要滤波、但我没有看到用于关闭滤波器的寄存器设置(增加 x/fs 延迟的 A/B/C)、 或者使用更快的 IIR 滤波器、而不是(例如、在旧设计中、我使用了 TLV320AIC24K、因为使用 IIR 滤波器、音频延迟要短得多)。
TLV320AIC3254还支持 miniDSP。 使用这些 miniDSP 是否有帮助? 例如、能否使用它们来代替抽取滤波器(ADC)和内插滤波器(DAC)并实现更快的 IIR 滤波器?