This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:模拟输入引脚最小/最大电压

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248851/pcm3060-analog-input-pins-min-max-voltage

器件型号:PCM3060

我觉得数据表很困惑。

对于 VinL 和 VinR、它指出绝对最大额定值为–0.3至(VCC + 0.3V)< 6.5
这些输入是交流耦合的、但这些是在施加内部偏置时的最大值吗? 还是仅仅是峰峰值电压范围?

另在部分 ADC 的模拟输入 该行文写道"这些是单端(非平衡)输入、
kΩ 都能够提供0.6VCC Vpp 输入、具有10k Ω 输入电阻、典型值为。" 假设 Vcc 为5V、这意味着允许4.4Vpp 吗?

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您与我们联系。  

    绝对最大额定值是引脚在不损坏器件的情况下可以承受的最大电压。 这是当时引脚上看到的电压、不包括内部偏置。  

    VCC*0.6的规格是满量程电压。 这是将产生来自 ADC 的最大数字值的信号(即、全1)。 假设 Vcc=5V、 VCC*0.6=3Vpp。 虽然4.4Vpp 信号不违反绝对最大值条件(因此不会损坏器件)、但是由于此值大于满量程读数、此信号将被"削波"或失真。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    安德鲁