This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251 BTL 3HP 8 Ω 并联

Guru**** 2579955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248830/tpa3251-tpa3251-btl-3hp-8ohm-parallel

器件型号:TPA3251

大家好、我有一些关于 TPA3251芯片的有用信息。 我目前正在设计扬声器系统、我想在订购前询问我的项目在技术上的可行性。 我正在寻求一家专业公司的帮助。

我的设计概念涉及利用 TPA3251作为基础、通过单芯片设计三个扬声器。 该配置包括一个配备高频扬声器和一个中/低音驱动器的扬声器、另一个配备两个并行的中/低音驱动器、最后一个配备三个并行的中/低音驱动器。 最后一种布置将产生2.66欧姆的最终阻抗。

理想情况下、考虑到数据表规定的最小阻抗为2.7欧姆、我想知道在2.66欧姆配置下操作扬声器时是否存在任何问题。 此外、驱动器的标称阻抗 RE 为 6.4欧姆、所以最小阻抗为2.13欧姆、且高频扬声器的功率要求范围为30-40W、其他扬声器的功率要求为120-140W。  每种配置中低音最多需要40-50W 功率。  

如果您有专家意见认为 TPA3251是否可以有效处理此配置以及它在 BTL 模式下运行时是否满足功耗要求、我将不胜感激。 我寻找一个单一的基础,使3版本降低开发成本,并在工厂订购更多相同的单位。提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor。

    [报价 userid="569927" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248830/tpa3251-tpa3251-btl-3hp-8ohm-parallel "]此配置包括一个配备高音扬声器和一个中/低音驱动器的扬声器,另一个配备两个并行中/低音驱动器,最后一个配备三个并行中/低音驱动器。 最后一种布置将产生2.66欧姆的最终阻抗。

    您是说使用一个 TPA3251来驱动三个并联扬声器吗? 三个扬声器具有三种配置?

    您能否给我绘制一个简单的诊断图以更好地理解?

    [quote userid="569927" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248830/tpa3251-tpa3251-btl-3hp-8ohm-parallel 理想的情况是、我想知道在2.66欧姆配置下操作扬声器时、考虑到数据表规定的最小阻抗为2.7欧姆。 此外、驱动器的标称阻抗 RE 为 6.4欧姆、因此最小阻抗为2.13欧姆[/引号]

    您可以使用2 Ω 负载、但应将输出电流保持在小于 OC 阈值(有时需要降低 PVDD)。

    Br.

    魏秋。