This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563206EVM:D-CAP3开关频率

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248968/tps563206evm-d-cap3-switching-frequency

器件型号:TPS563206EVM

使用 EVM 时、在测试开关频率时、发现开关频率不稳定、这符合 D-CAP3的伪固定频率、但当我将环路参数更改为 R1=75k Vout=5V。 我们发现开关频率几乎是恒定的。 为什么选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高输出电压可以获得更好的抖动性能。 因为调制波的振幅更高。 这是正常行为。 我是否可以知道您希望在哪个客户中促销此设备?