This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:放大器很快就会变为很热的状态

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248198/tas5828m-amplifier-turns-very-hot-really-fast

器件型号:TAS5828M
大家好!
我在使用 TAS5828M 开发的定制设计方面需要帮助。
该放大器 实际上能够播放音频、I2S 信号来自支持蓝牙的微控制器、因此音质也非常好。
问题在于、 一旦使用 PVDD 电源(砖型电源提供稳定的24V 电源)为器件供电、芯片就开始变得很热(几秒钟内)。 即使没有播放音频或保持最小音量、器件和散热器也会开始发热。
我附上原理图图片。  我基本上遵循了数据表中相同的原理图。
我当时还使用了20mmx20mmx10mm 散热器来散热、但我认为尺寸有点小、因此我切换到了40mmx40mmx11mm、冷却效果越来越好、但器件和散热器 在几分钟后仍会大幅升温。 实际上、只有使用小型冷却风扇才能解决 问题。
我在原理图上错了什么吗? 或者更有可能是 PCB 的设计有问题? 在本例中、如果 需要、我可以附加光绘文件。
感谢您的答复。
詹卢卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 詹卢卡

      24V 实际上是可能导致大功率耗散的项目之一。 请告知我们负载电阻值是多少? 每个通道的输出功率是多少? 我们选择了768KHz 或其他频率? 在调制模式下、我们选择了 BD、1SPW、或 Hybrid、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    该器件的每通道功率为50瓦@ 24V。

    扬声器为4欧姆- 30瓦。

    频率为768kHz;调制模式:1SPW 调制。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    电感器的 Isat 额定值为:8.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 詹卢卡

    该器件的每通道功率为50瓦@ 24V。

    扬声器为4欧姆- 30瓦。

    [/报价]

    我对您使用的功耗有一点困惑。 扬声器为30W、但器件输出为50W? 看起来不合理。

     

    总之、下面是我们提供的一些测试结果、供您参考。

    我们在24V、1SPW、768KHz、3欧姆负载和2*42W 输出下测试了 EVM 超过半小时,该器件仍然没有 OT 关闭。 但温度会非常高、散热器处约为100C、器件裸片温度非常接近160C。 EVM 上的散热器尺寸为78mm*36mm*36mm。

    因此、根据您的条件、散热器似乎仍然不够大。