This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:无法从器件获得音频

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242319/tpa3140d2-not-getting-audio-out-of-device

器件型号:TPA3140D2

您好!

我们会看到此音频放大器具有显著的故障率。  我们可以成功地将坏的器件替换为另一个器件、并将坏的器件安装到良好的板上、随后出现问题。

没有来自设备的音频。 器件未处于关断状态、FAULT 未被置位。 音频正在进入器件。  电源看起来正常、没有过冲、干净。

附上原理图页面。

谢谢。

Briane2e.ti.com/.../TPA3140D2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    故障器件何时无法正常工作? 首次加电还是已经工作了一段时间?

    您是否检查了 SD 针脚(#1)、GVDD 针脚(#9;)是否正常?

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首次测试时、器件无法正常工作。  SD 引脚设置为+V、因此未置位、我将检查 GVDD、我尚未查看它。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是说 SD 很低、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、故障情况下 SD 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否检查电源和控制引脚均符合 绝对最大额定值规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否有 EVM 板? 我建议您可以在 EVM 板上评估该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 EVM 板、但我们取出了一个损坏的器件并将其放在另一个已知正常的板上、然后出现了故障症状。  此外、我们在不良电路板上放置了一个已知正常的器件、器件可按预期正常工作。

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    抱歉、在查找您的信息时、我无法找到根本原因。

    我建议您可以申请一个 EVM 板、或联系 FAE 团队以获得进一步的支持。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一些更多的信息、我们最近遇到了另一个故障、这些是我们测试团队的注释:

    "Brian 我有一张 U50放大器故障卡片(典型的卡片)。

    针脚9读数为  .200 VDC"

    '在从电路板上移除之前、引脚9对数字接地的电阻为14欧姆。 正确的电阻约为50K。

    我换了一个新的部件,电阻 50K 数字接地,板通过了测试。"

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我看到该设计有两个接地符号、两个接地连接是22uH 电感器。 这不是常见的设计。

    我们不建议使用单独的 TPA3140接地。 请直接连接两个接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个电路板出现故障、我们尝试了您之前描述的方法、但没有成功。  但是、该部件可能已损坏。

    我们测量了使接地分离的电感器两端的电压、并且至少从直流的角度看、电感器两端没有电势。

    如果接地之间没有直流失调电压、那么可能认为低通滤波器没有产生影响...不过、这种看法尚待讨论、可能存在我未看到的交流分量。

    不过、我知道 GVDD 不是对故障器件进行调节、而是由经滤波的12V 电压供电、该电压由10欧姆串联电阻器调节到您的器件。  即使在上电期间、我们也完全处于该引脚的14.4V 最大额定电压范围内。  我的问题会导致内部 LDO 故障吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您应该 在两个接地端之间短接22uH 电感器、然后检查可以在某些良好的电路板上修复的问题。 这意味着该问题不会再次发生。  检查出现故障的器件毫无意义、因为该器件已损坏并且无法恢复。

    此致、

    德里克