您好!
我们会看到此音频放大器具有显著的故障率。 我们可以成功地将坏的器件替换为另一个器件、并将坏的器件安装到良好的板上、随后出现问题。
没有来自设备的音频。 器件未处于关断状态、FAULT 未被置位。 音频正在进入器件。 电源看起来正常、没有过冲、干净。
附上原理图页面。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有一个电路板出现故障、我们尝试了您之前描述的方法、但没有成功。 但是、该部件可能已损坏。
我们测量了使接地分离的电感器两端的电压、并且至少从直流的角度看、电感器两端没有电势。
如果接地之间没有直流失调电压、那么可能认为低通滤波器没有产生影响...不过、这种看法尚待讨论、可能存在我未看到的交流分量。
不过、我知道 GVDD 不是对故障器件进行调节、而是由经滤波的12V 电压供电、该电压由10欧姆串联电阻器调节到您的器件。 即使在上电期间、我们也完全处于该引脚的14.4V 最大额定电压范围内。 我的问题会导致内部 LDO 故障吗?
谢谢。
布赖恩