This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:配置文件已损坏。

Guru**** 2978850 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247275/tas5825m-configuration-file-has-gone-corrupt

器件型号:TAS5825M

您好!

我在 Pure Path 3中工作,保存了我的文件,然后几个小时后尝试重新打开文件,我收到了这条消息。

"所选 PPC3文件是使用 Process-Flow 创建的、当前版本的应用程序(V3.1.12)不支持该文件、无法打开该文件"。

在处理和保存文件之间、我没有更改或更新 PurePath 或 TAS5825M 的模块、现在尝试打开该文件。

自使用相同的处理流程以来、我制作了其他文件、但它们仍在正常工作。

我过去曾经遇到过这种情况、但我刚开始设置配置、只是重新制作了文件。  这一次,我花了更多的时间,并想看到,如果我可以恢复文件以某种方式。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有遇到这种问题。

    您是否已尝试使用他人的 ppc3软件打开该文件。

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉耽误你的时间。  尝试打开其他人的计算机/软件上的文件时出现相同错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以向我发送您的 ppc3文件、我可以确认它是否可以打开。

    我的电子邮件地址是 jesse-ji@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、 我今天将通过电子邮件向您发送这方面的内容。  谢谢。